This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:器件报告错误的 SOC

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, CC3200, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569769/bq27542-g1-device-reporting-wrong-soc

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24190CC3200BQSTUDIOEV2400
即使电池完全充电、物联网设备也会报告错误的 SOC、这是一个问题。 这种情况在过去2周开始在少数器件上发生、我们使用的是电量监测计 BQ27542。 因此、SOC 在特定时间段(例如0至73%)内确实会正确更新、然后它在该时间段之后保持在73%。 当我检查电池上的电压时、它显示为4.2V、已完全充电。  
因此、我只是想问、为什么在一段时间后、同一电量监测计开始错误地报告 SOC? 这些器件在过去6个月中运行相同的硬件、并正确报告 SOC。  
我使用 CC3200作为主器件对监测计进行编程。 我觉得固件更新可能改变了充电器 IC 和电量监测计之间的协调。 充电器 IC 为 BQ24190。 电池是可充电锂离子电池。 如有任何意见或帮助,将不胜感激。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaval、

    您是否正确识别了电池的化学 ID?
    您是否在识别您的化学 ID 后执行了学习周期?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我确实正确识别了它、我运行了学习周期并相应地生成了黄金映像。 正如我提到的、在这个问题出现之前、监测计和 SOC 报告几乎6个月内是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查您是否已更新现场 Qmax。 如果监测计已在现场使用6个月、并且您尚未进行 Qmax 更新(Qmax 将与黄金文件值明显不同)、则这可能是问题的原因。 您需要尝试在该软件包上运行一个学习周期、以查看问题是否消失。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的建议。 我再次运行了学习周期、但它没有解决问题。 当我从器件上完全拔下电池2分钟并将其插回电量监测计时、另一个更新报告正确的 SOC、即充电率为99 %、这表明 Qmax 值应更新正常。 实际上、一周前从工厂新鲜发运的器件中的一个也出现了同样的问题、该器件的电量一直保持在76%。 这在工厂使用黄金映像进行了全新校准和编程、同时也执行了学习周期。 因此、现在问题变得更加奇怪了。

    请告诉我您对此有何看法。

    最棒的
    Shaval
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaval、
    请发送您的 srec、您的黄金 gg、从其中一个运行异常的单元中提取的 gg、以及使用 bqstudio 进行分析的问题日志文件。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../fuelgaugefiles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我已附加黄金映像和 srec 文件。 由于这是一个物联网设备、我无法访问坏设备并获取日志文件。 让我知道您需要哪些校准数据、并很乐意发送这些数据。

    谢谢、
    Shaval
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaval、

    我请求了一个 gg.csv 文件、您可以 使用 bqstudio 提取该文件。 如果您能够重现此问题、则应使用我们的 EVM 进行此操作。 这样、您就可以使用 bqstudio 进行记录。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    因此、该问题会间歇性地发生、并且不会在 EVM 上重现。 我仍然无法使用 bqstudio 连接物联网设备 ,因此是否有其他方法可以获取 gg.csv 文件?

    谢谢、

    Shaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何提取发送给我的 srec 的? 我想您说的是、srec 是一个故障装置。 这是一个黄金文件吗?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是一个黄金文件、不是来自故障单元。 很抱歉、我不清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕这对我们没有太大帮助。 如果没有记录此问题的日志文件或至少来自故障设备的 gg 文件、则很难说出问题的原因。

    您需要将故障器件返回给您以运行测试。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我们的是物联网嵌入式设备,您是否有办法可以考虑如何将其连接到 bqstudio 以获取 gg.csv 文件和故障设备??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用蓝线连接 COM 线、然后将 EV2300或 ev2400连接到计算机。 确保主机已关闭以避免总线冲突。

    这样、您就可以从监测计和日志数据中提取 srec 文件。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaval、

     

    基于您提交的文件

     

    您似乎从未对化学 ID 进行编程、也没有进行学习周期。 文件上的 chem id 是默认的 chem id。 更新状态为00、表示从未完成学习周期。 如果完成了学习周期、则应为02或06。

     

    监测计可能看起来工作正常,但由于未正确配置,因此 SOC 只是一种通用计算。

     

    戴维