This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:在电池连接时进入休眠状态

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590550/bq76pl536a-enter-sleep-state-upon-cell-connection

器件型号:BQ76PL536A

您好!

当您将 BQ75PL563A 器件连接到电池时、BQ 消耗的电流约为5[mA]。 由于控制 CPU 不在同一 PCB 上、因此无法立即通过 CPU 将器件设置为睡眠模式。  

为什么该电流在加电后这么高? 是否可以采取任何措施来降低此电流、或在上电后默认将器件设置为睡眠模式?

此致、

Marald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marald、

    是的、首次连接电池时、您将看到更高的电流。
    您必须清除警报和故障寄存器。
    例如、当您连接电池时、您将收到 POR 故障、AR 警报。
    警报和故障将导致额外的电流。


    您可能必须反转 CS_H 引脚。 CS_H 为低电平有效、您的系统可能会下拉 CS_H 引脚。
    请检查一下。 如果它很低、则会消耗额外的电流。
    请参阅应用手册。

    www.ti.com/.../tidub04.pdf