This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:充电器关闭、公共接地

Guru**** 2556090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590517/bq77904-charger-shutdown-common-ground

器件型号:BQ77904

您好!

考虑到数据表中的典型应用(图27)...我需要在整个电路中使用公共接地、因此我无法使用 N-FET。 我的充电器电路有一个关断引脚(log 0 =关断)、因此我的想法是:

  • 充电器电路直接连接到 akupack
  • CHG 输出连接到充电器电路的关断引脚
  • 将 PFET 放置在 AKUPACK+和 LOAD+之间;使用 DSG 输出通过 NPN 将其栅极接地
  • 在 AKUPACK-LOAD 和负载之间、将只有电流感应电阻器、因此我应该如何处理 LD 引脚?

我不介意充电时不会有电流保护(我在充电器电路中处理过)。

这是个好主意吗? 可以用吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须确定它是否是一个好主意并满足您的系统或产品的要求。  这听起来像是一个独立的电流路径设计、 在充电器中具有充电保护开关和高侧放电保护开关。  我认为它将在某些方面发挥作用、需要谨慎行事:

    • 避免 CHG 和 DSG 上的负载过大。
    • 您的负载 P 沟道将快速导通。  当发生故障且需要关闭时、请确保其足够快地关闭、以避免因加热而造成损坏。  P 沟道关断通常由具有偏置电流的栅极电阻器完成。  对于 电池、通常需要偏置电流较小以延长电池寿命、这意味着关断速度较慢。  请参阅 www.ti.com/lit/sluu474 第43页 Q5 作为加速关闭的一种方法、也可以使用其他方法。
    • 由于栅极电流很小、因此 DSG 优于 NPN 的信号 FET
    • 尽管您有4节电池、并且可能不需要 P 沟道栅极上的齐纳二极管来提供静态直流 电平、但请务必检查系统瞬变。