This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95373AQ5M:CSD95373AQ5M Θja (°C/W)求和

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590566/csd95373aq5m-csd95373aq5m-ja-c-w-infromation

器件型号:CSD95373AQ5M

大家好、

请帮助我们分享 Θja (°C/W)信息。

它尚未填写数据表。 谢谢。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PAO、
    任何器件的外壳至环境热阻抗通常比器件更受电路板和热环境的影响。

    对于5x6 QFN、1" 2oz 铜的 RthJA 约为40摄氏度/瓦 使用最小可能铜时、该值接近100摄氏度/瓦 它可以是介于两者之间的任意值、甚至可以是10至20摄氏度/瓦、完全取决于您的电路板、散热器的方式和是否散热等。