This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z651:清除安全状态故障

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, GPCCHEM, BQMTESTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570014/bq34z651-clearing-safetystatus-faults

器件型号:BQ34Z651
主题中讨论的其他器件: BQEVSWGPCCHEMBQMTESTER

大家好、

我正在测试我使用 BQ34Z651设计的系统、并且触发了安全状态故障(AOCD)、我似乎无法清除它。

是否有一种清除安全故障的方法、如清除 PFStatus (将 PFkey 写入制造商访问权限)?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    安全故障通常通过其恢复阈值/条件清除。 如果这不起作用、则可以重置器件。 除非系统中仍然存在故障、否则故障应清除。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    下面是已删除的其他帖子的答案。

    问题:

    我一直在查看 sluc138以确定要用于电池组的电池使用哪个化学 ID。 我有几个问题。

    LGC INR18650MJ1是我正在使用的一个电池、因此 sluc138表示我应该使用化学 ID 2059。 然而、我正在使用的 bqEVSW v0.9.87中没有该 ID、是否有方法更新 bqEVSW 以便我可以选择该化学物质?

    我正在设计的电池组为2节(~8.4V)或4节(~16.8V)(具体取决于具体实施)、但在任何情况下、电池组本身都包含8节物理18650电池、并联其中的2节或4节、使我的电池组成为~4.2V"电池。 ID 0259等.chem 文件是否仅适用于单个物理电池、或者即使我的每个电池的容量比 Chemistry ID 所指的电池大2或4倍、也可以使用这些文件?

    答案:

    您可以使用 Chemistry Updater 更新您的化学数据库。


    使用此选项。


    在线 GPCCHEM 工具是一款更最新的工具、可用于尝试查找 ChemID 匹配项。


    化学成分文件是针对1S1P 设置的、但监测计会将其用于任何电池配置。 您将在其中一个配置寄存器中选择串联电池的数量。 该监测计将并联电芯视为一个并联电芯、并将使用反映合并并联电芯实际容量和电阻的值更新 Qmax 和 Ra 表。 这是在优化周期内完成的。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我曾尝试过:
    卸下负载
    为电池充电
    断开电池连接(对器件进行电源循环)
    发送复位命令0x0008
    切换 MRST 输入
    使其处于空闲状态~12小时

    这些都没有清除故障、您还有其他想法吗?

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    复位命令为0x0041。 AOCD 应通过复位或施加充电电流来清除。 监测计是否报告任何电流? 如果您无法清除故障、则可能是您的电路板上存在缺陷或器件可能已损坏。 您可以尝试短接引脚36和37并重置器件。 这应迫使器件认为感测电阻两端的电流为0mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您回答我的第二个问题、今天我将尝试一下、看看我是如何继续的、我也有一个快速跟进问题:

    我看到 bqEVSW 具有从监测计读取.chem 文件的选项。 电量监测计是否会修改随时间加载到其中的化学成分文件、或者此读取选项是否仅为我提供我过去加载到它上的文件?

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bqEVSW 工具不导出.chem 文件。 您可以导出.DFI 或.ROM 文件以编程到其他器件中。 这些文件包含完整的数据闪存、其中确实包含更新的 Ra 表数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    更正后的 RESET 命令工作正常、感谢您指出这一点。

    因此、如果我使用适当的化学成分文件对原型电池组进行编程、并使其运行一系列完整的充电/放电周期、然后更新 Ra 表以匹配并联电芯。

    当需要调试第二个电池组时、如果我仍然想使用适当的化学成分文件对其进行编程、或者对 ROM 和 DFI 文件进行编程、为电量监测计提供它所需的所有相关信息、并针对并联电池进行了更新。

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DFI 和.ROM 文件包含完整的数据闪存、包括化学数据和学习参数。 这两种文件格式的区别在于、.ROM 文件包含 bqMtester 工具用于防止将.ROM 文件加载到不同器件类型的头信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 这是否意味着为了对新包进行编程、只对.ROM 文件进行编程就足够了?