This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL455A-Q1:bq76pl455evm

Guru**** 2588855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590666/ccs-bq76pl455a-q1-bq76pl455evm

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的电池组类似于16节串联锂电池和13节并联锂电池。

我使用 bq76pl455evm 进行电池被动均衡。

问:我的并联电池是否也会得到平衡?

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritul、

    基本上,答案是肯定的。

    考虑并联电池、如将大电容器连接在一起。 作为一种过度简化的做法,费用将尽可能均匀地分配。 在初始连接时、如果电池严重不匹配、这可能会导致大电流、因为限制电流的唯一因素是电池的接触电阻和内部阻抗。

    因此、您可以将并联电池视为一个平衡单元。