This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:BQ76PL455EVM - GUI

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590745/bq76pl455evm-bq76pl455evm---gui

器件型号:BQ76PL455EVM

您好!

我在 bq76pl455EVM 中仅使用6节串联电池并使用 GUI 对其进行测试。

由于未连接7-16节电池、我在那里连续收到比较器 UV 故障。

如何清除此故障?

请帮帮我。

谢谢"

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritul、

    您必须配置 NCHAN 寄存器、使其仅需要6节电池。 默认为0x10、即16节电池。

    请确保所有较高的 VSNS 引脚也连接在一起、并连接到最高使用的 VSNS 引脚。