This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:欠压锁定功能是否有任何标牌(例如朝向故障输出信号)?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS25921A, TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590348/tps25200-is-there-any-signage-of-the-undervoltage-lockut-function-e-g-towards-the-fault-output-signal

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件: TPS25921ATPS25940

尊敬的所有人:

由于我打算使用 FAULT 引脚增益获取一些有关输入电压电平的信息、因此很容易知道是否有机会识别电源开关是否处于 UVLOCKOUT 状态。 在数据表中未找到任何有关此问题的数据表。 可能是因为不支持此函数:)

感谢您的任何建议。

您好!

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    您能不能让我们更详细地了解您的应用用例、终端设备、电压、电流规格。

    在 TPS25200中、FLTb 仅在过流、过热或过压期间有效(低电平有效)
    条件。

    请查看 TPS25921A (请参阅数据表中的9.3功能说明)、TPS25940、TPS25942。 这些器件支持欠压事件的故障标牌。 如果需要进一步澄清,请告诉我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    非常感谢、这完全解答了我的问题。 我刚才一直在想知道是否有机会点击该 UVLO 信号。 我将考虑不同的解决方案、并查看您提供的产品链接。

    此致、

    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    谢谢!
    这些器件中的每个器件都有 PSpice 模型和设计计算工具、您可以在系统设计过程中使用这些工具。

    此致、
    Rakesh