This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T240W:PTH08T240W 并行电源操作

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T240W, LMZ31520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570521/pth08t240w-pth08t240w-parallel-power-supply-operation

器件型号:PTH08T240W
主题中讨论的其他器件: LMZ31520

团队、

我的客户正在利用使用他无法更改的 PTH08T240W 电路的旧设计。

他希望并联使用第二个电源并通过 INH/UVLO 引脚禁用 PTHxxx、然后将第二个电源应用于同一输出。 两个电源的输出引脚连接在一起。

问题是、如果在 PTHxx INH/UVLO 引脚连接到低电平时将第二个电源施加到 PTH08T240W 输出(但进入负载)、则会导致任何不良结果。

您对这种方法是否有任何疑问?

谢谢、

Kevin Ginunas

模拟 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 用作 电流共享组件时、PTH08T240未被设计或将起作用。

    Tom

    LMZ31520,20安培解决方案可用于此应用。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的帮助。 是的、我向客户推荐了该器件、但遗憾的是、他们无法更换 PTH08T240W 电源。

    我的问题不是专门涉及电流共享、而是 当禁用 PTH08T240W 时、如果 PTH08T240W 将被另一个驱动其负载的电源损坏。

    一次只会有一个电源开启、因此不会有电流共享。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom -感谢离线帮助。 此主题已关闭。
    Kevin