This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:SS 引脚开路/短路情况

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590700/tps65400-ss-pin-open-short-condition

器件型号:TPS65400

您好!

我的客户正在考虑 TPS65400的故障模式。

当每个 SS 引脚短接至 GND 或断开时、每个 VOUT 如何启动?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 SS 短接至 GND 时、Vout 电压  将稳压 至 GND、 这意味 着 Vout 在  启用后将保持 GND。

    当 SS 打开时、使能后 、SS 电压 将很快变为高电平、这意味着没有 软启动功能、 因此在启动期间  将出现 浪涌电流、IC 可能触发 OC 限制。