This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:内部过热电路

Guru**** 2463620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570016/ucc28700-q1-internal-over-temperature-circuit

器件型号:UCC28700-Q1

数据表中未详细介绍过热电路。

您能描述一下电路吗?

此电路是否对 EMI 型辐射敏感?

客户认为电路可能由 EMI 激活。 我不知道这是不是可能的,但我想让您来权衡一下。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    但过热保护不太可能因辐射 EMI 而跳闸。 是应用受到外部源的重大辐射 EMI 的影响。

    我还复制了帖子上的 LPC 产品行、他可能能够进一步评论。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    感谢您的回答!

    我正在尝试让客户发送一些噪声图。 我会在他们有空时发布他们。 我可能必须将其直接发送给您。

    再次感谢。

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    内部 OTP 不依赖于系统 EMI。 您能否描述情况、最高环境温度并包括任何设计原理图和输入/输出规格?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的回答!

    在我们开始发送原理图等之前、我将让他们坐几天、并得到他们的响应

    我将会与您联系。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist