This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池供电的隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2615175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590508/battery-powered-isolated-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:ISO1050

您好!

我需要一个超低直流/直流转换器、该转换器自身的电流消耗尽可能低、因为系统将由电池供电。
输出:需要驱动 ISO1050的隔离式 CAN 侧。  

2.输入: 我有以下可用选项、 可以使用任何具有更好解决方案的选项

         a) 3.3V 输入  
         b) 12.5V-25V 直流

3.选项:如果可以轻松地用手而不是用机器进行分类,则更可取。 例如在其下方带有焊盘的 IC、这是不可取的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您发布查询。 电源是否也必须跨越隔离边界? 您可以使用 TI Webench 设计工具来显示隔离式和非隔离式设计的多种选项。 我建议您查看 Webench 工具、如果您发现适合您应用的工具、我们可以帮助您解决任何其他问题。

    此致

    Peter