This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705B:SENSE 引脚内部电阻 R1 R2值?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7705B, TL7702B, TL7733B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570655/tl7705b-sense-pin-internal-resistance-r1-r2-values

器件型号:TL7705B
主题中讨论的其他器件: TL7702BTL7733B

客户需要感测引脚内部电阻值、以便使用电阻分压器感测4.55V 以上的电压。

删除了第1页和第9页上 SLVS037N 修订版 TL7705B 数据表中 R1和 R2值等的注释1说明。

您能告诉我们 R1和 R2的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意以下事项:
    TL7702B:R1 = 0 Ω、R2 =开路、Vx = Vref1
    TL7705B:R1 = 23kOhm、Rs = 10kOhm、Vx = 1.43V
    TL7733B:R1 = 11.3k Ω、Rs = 10k Ω、Vx = 1.43V

    请注意、这些是典型值、不是保证值。 器件之间存在差异。

    最棒的
    Michael