This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:用于 LED 的 TPS61070电源。

Guru**** 2556180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040, TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590012/tps61070-tps61070-power-supply-for-led

器件型号:TPS61070
主题中讨论的其他器件:TPS61040

大家好、

例如 TPS61070作为 TPS61040、
是否可以将其用作 LED 电源?

此外、当 TPS61070可用作 LED 电源时、
我认为插入一个与 LED 并联的钳位二极管更安全。
是否有推荐的钳位二极管?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 您可以参阅数据表的第17页。
    4.7V 齐纳二极管可用于钳制 LED 电压、以防 LED 损坏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    感谢您的支持。

    我知道4.7V 齐纳二极管可用于钳位。

    问:是否有推荐的齐纳二极管模型编号?

    此致、
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    齐纳二极管不能与 LED 直接并联。 在电流感应电阻器和 FB 引脚之间放置一个1K 电阻器。 齐纳二极管连接在 VOUT 引脚和 FB 引脚之间。 随着齐纳二极管电流的限制、您可以从 Mouser 选择一个小型齐纳二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    感谢您的支持。

    我还有一个问题。

    问题1.
    >齐纳二极管不能与 LED 直接并联。

    请参阅 TPS 61040 EVM - 002用户指南(SLVU 068 A)
    LED 插入 VOUT 引脚和 FB 引脚之间。
    由于它被插入齐纳二极管 VOUT 引脚和 FB 引脚之间、
    LED 和齐纳二极管是否并联?


    问题2.
    >在电流感应电阻器和 FB 引脚之间放置一个1K 电阻器。

    该电阻器是否用于减小流入 FB 引脚的电流并提高效率?
    此电阻是否至关重要?


    >齐纳二极管连接在 VOUT 引脚和 FB 引脚之间。
    >由于齐纳二极管电流限制,您可以从 Mouser 选择一个小型齐纳二极管。
    我理解以上内容。

    此致、
    渡边