This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65145:低环境温度下的 TPS65145输出压降

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65145, TPS65140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590699/tps65145-tps65145-output-drop-at-low-ambient-temperature

器件型号:TPS65145
主题中讨论的其他器件: TPS65140

大家好、

客户发现较低环境测试时的 TPS65145输出压降之一。

器件在温度下降至-5°C 之前的行为正常

然后、他们将此 NG 器件放在 TPS65140 EVM 上、但仍然显示相同的行为。

此部件可能存在什么问题?

EVM 的结果如下:

正常:

压降:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiquille、

    如果这只是一个单元的行为、我建议打开一份故障分析报告、并使用所需的信息将器件发送回 TI 进行故障分析。

    如果多个器件的这种行为相同、我们可以继续解决应用问题。

    在任何情况下、请尽可能详细地描述出现此问题的时刻。 输入电压、输出电压、输出负载、您提到的温度、在发现故障之前是否进行过其他测试。

    此致、
    Brigitte