This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28070:设计中面临的问题

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590498/webench-tools-ucc28070-issues-facing-in-the-design

器件型号:UCC28070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 您好!

我需要在以下方面作出澄清

1.软启动 引脚和 Vsense 引脚之间是否有任何关系

2.我的设计应在200-690Hz 的输入频率范围内工作、以实现恒定输出电压。在设计部分中、如何进行频率调整。 在参数计算中,用户可以考虑此频率范围。在 UCC28070数据表中,没有讨论此可变输入频率。

最后一个问题是、要获得恒定输出电压、除了 Vsense、我还需要检查哪些不同的测试点。 我已经根据我的计算结果计算了升压电感器、电容器和电阻负载。 在使用这些值进行仿真时、voltage.please 会为我提供您的建议和支持。

等待您的回复。