This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:LM2679启动问题与电流限制有关

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2679
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588972/lm2679-lm2679-start-up-issue-relate-to-current-limit

器件型号:LM2679

实际负载说明:

 启动后、负载约为25W、负载电流为1.67A。

2、 4000 μ F 后、爬升至8V 以上、3845将开始工作。

 

问题说明:

1、 电流限制点为6.88A、电流限制电阻设置电阻为4.3k、对应于8.6A。

2. 输出电压约为11V,而设计为15V。

3、 为什么电流限制会使 PWM 占空比和输出电压异常、即使电流限制消失也是如此。

4. 为什么某些主板(相同设计)可以成功启动,而其他主板则无法启动。 这批 LM2679之间可能有何差异?

 

希望 继续使用 LM2679解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    在 LM2679的输出端使用如此大的电容有何特殊原因。 如此大的电容会影响环路补偿,并可能导致稳定性。 检查这一点的一种方法是去除输出端的大电容器并监控设计的性能。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ambreesh、

    已将4000uF 电容修改为1000uF、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    帮助我了解有关该问题的更多信息。
    您在这里提到的是,该设计始终与电阻负载配合使用,并且在输出端添加4000uF 和负载时出现问题。 这是正确的吗?
    工作的一个可能方向是软启动时间。 选择软启动电容时、应确保其足够大、以便在软启动期间为输出电容充电。这将在启动期间保持输出电压平稳过渡到编程的调节电压。

    在本例中,Cout 为1000uF,Vout 为15V,最小 TSS 约为8ms。 您可能需要增加 SS 电容以满足 TSS 要求。

    --阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    目前、根据技术规格的建议、软启动电容选择为10nF。
    我将尝试20nF。
    该电容器的范围是多少?
    我看到建议的规格应该在33nf 至100nF 的范围内。

    我已经尝试降低输入电压(24V)的斜升速度、如果24V 从0V 斜升至24V 的时间为100ms、则15V 可以正常工作。
    但是、如果24V 从0V 上升到24V 的时间为20ms、则15V 不能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以使用电阻负载启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ambreesh、
    当电容增加到200nF 时、启动成功。

    但在该规范的第14页中、它特别指出、应避免软启动电容器介于0.033uF 和1uF 之间。
    风险是什么?应该核实什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    根据数据表,限制与输出过冲有关,在您的情况下,这可能不是问题。 尽管如此,我仍将尝试找到有关此内容的更多详细信息,并将在一天或两天内返回给您。

    Ambreesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    正如我之前的文章所述,您可以将200nF 电容器用于您的应用。 由于您具有大电容,我相信您不会看到任何过冲。 您可以在工作台上对其进行测试并验证。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1引脚1 (SW)至引脚4 (GND)

    CH2 PIN2 (Vin)至引脚1 (SW)

    通道3 15V 输出

    通道4电感器电流

    非常感谢 ,Ambreesh,您的评论对我非常有帮助,因为  这个问题已经解决了几周。

    顺便说一下、另一个软启动问题是、在规格中、SW 到 GND 的最大电压为-1V 到 Vin。

    在上图中、软启动时、最大电压 SW 到 GND 的测试结果为-13V。

    但显示 DMOS 内部二极管的 Vin 到 VSW 的电压不导通、因此-13V 不是问题?

    你有什么看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    首先、我建议使用具有极小接地回路的探针测量开关节点。探针的长接地回路会拾取噪声、不会显示确切的情况。  

    尽管如此,数据表中提到的-1V 是  接地开关电压的最大直流电压规格。 扩展负电压限值–10V 适用于高达20ns、–6V 60ns 和–3V 高达100ns 的脉冲。  您的设计中开关节点上的最大负电压施加的时间小于12-13nS、应该可以保证可靠性。 使用内部 RC 钳位可保护开关节点免受负电压的影响。

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ambreesh、太棒了。