This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570766/buck-boost

主题中讨论的其他器件:LM5175

您好!

我需要为我的应用提供降压和升压  

输入范围为5V 至36V,输出为12V @2A 请为此类应用推荐解决方案芯片;将用于车辆跟踪系统。

此致

Neelam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neelam、您好!

    通常、汽车不需要隔离。 您在隔离式 DCDC 论坛上发帖、在未来的非隔离式 DCDC 论坛上发表这样的问题;

    LM5175 42V 宽输入电压4开关同步降压/升压控制器将为您的应用提供良好的服务。

    LM5175在 Webench 中受支持、您可以在产品文件夹的右侧找到 Webench 屏幕。

    试试吧。
    附件是我运行的基本报告。

    e2e.ti.com/.../LM5175-buck-boost-5_2D00_36Vin-12Vout-2A.pdf