This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705B:与 CT 电容器的值有关

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7705B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570643/tl7705b-abuot-the-value-of-ct-capacitor

器件型号:TL7705B

您好!

我的客户正在使用 TL7705B。
他对延迟时间有问题。

他在 CT 电容器上使用了100uF。
但此时、TL7705B 未释放 RESET 信号。

他还在使用10uF 的 CT 电容器时进行了确认。
此时、TL7705B 释放了延迟通常为260ms 的复位。

TL7705B 是否存在 CT 电容值的限制?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu、

    当 SENSE 不再处于欠压状态时、延迟开始。 延迟如下:以秒为单位的延迟= 2.6 x 10^4 x CT、其中 CT 以法拉为单位。

    使用100uF 时、延迟为2.6秒。

    使用10uF 时、延迟为260ms (如您所述)。

    数据表建议在2.6ms 的延迟时间内为0.1uF。

    最小限制(无 CT 电容器)将遵循数据表第5页的表6.6中的时序规格、具体取决于您所查看的输出情况。

    希望这对您有所帮助! 如果您有更多问题、请告诉我。 谢谢你。

    Michael