This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030-Q1的热性能数据

Guru**** 2523630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569826/lmr14030-q1-thermal-data-of-lmr14030-q1

器件型号:LMR14030-Q1

尊敬的支持团队

您能否提供 以下条件的热数据?

◆LMR14030-Q1

・Vin=12V Vout=3.3V Iout=2.6A @℃105 μ A

・Vin=12V Vout=3.3V Iout=2.6A @25℃

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在寻找什么信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Frank - San

    很抱歉、没有解释。

    客户希望确认  这种情况下的热裕度。

    在这种情况下、您能否提供结点或外壳温度预发布?

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最高结温将取决于电路板尺寸和应用的 thetaJA。

    从数据表中可以看出、这些条件下的效率可能约为85%;这会产生大约1.5W 的功率损耗。

    根据 Webench 仿真、该器件在这些条件下不会针对 Webench 中使用的电路板布局进行105C 的环境温度测量。