This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:尽管使用了参考设计、但器件仍无法按预期工作

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420, TMS320F28377D, TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590323/tps62420-despite-using-a-reference-design-the-part-is-not-working-as-expected

器件型号:TPS62420
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377DTMDSDOCK28379D

你好。

我想使用 TPS62420来提供 TMS320F28377D。 这是在 F28379D Delfino 实验板套件(TMDSDOCK28379D)中提出和使用的建议。 下面是我从实验套件复制的原理图。

我在单个 PCB 上开发了电路、以检查其适用性。 遗憾的是、它不起作用。 输出电压上没有连接负载。 当我向输入施加5V 电压时、VDD_1V2引脚上的电压大约为0V、VDD_3V3引脚上的电压大约为1.2V。 我认为 VDD_3V3引脚上的电压为1.2V 是幸运的。 下面是我开发的布局。 我严格遵守数据表中的要求、并使用 TPS624xx 评估板和 Webench Designer 作为模板。 我甚至构建了两次板、以确保没有发生焊接错误。

 带有组件的顶层

  从顶部可以看到底层。

有人能不能给我一个提示、奇怪输出电压的原因是什么?

此致、并提前感谢您

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一切看起来都正常、因此请展示 Vin、EN1、EN2、SW1、SW2、 等等

    如果您只想使用工作板进行测试、可在此处订购 EVM: www.ti.com/.../TPS62420EVM-167
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris。

    对我来说很遗憾。 我找到了错误。 输入和输出电容器放置错误。 我放置了22pF、而不是22uF。 请不要评论。 现在、电路工作正常