This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:60W LED 驱动器设计的电路板布局反馈

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3429, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570597/lm3429-board-layout-feedback-for-60w-led-driver-design

器件型号:LM3429
主题中讨论的其他器件: TPS54202

我想就我的 PCB 设计获得一些反馈、如果您愿意、这是一个评论。 此设计使用 LM3429以及 TPS54202来提供风扇电源。


特别是、我想知道该板是否"好、坏或丑"。 我尝试将 Q1/D1/R7等端的电流路径最小化到尽可能短的位置、并具有一个大的接地层。 大量过孔拼接。

60V 时的输出为~1.1A、~3.5A 时的输入为19V

此电路板将是第二个版本、第一个版本正常工作、但需要进行一些微调、主要是 Q1上的散热(增加了散热过孔)、以及修复接地覆铜的几个错误、这些错误会导致一些 EMI 问题。 因此、我最终只是寻找一些反馈、以了解我的布局技巧与专业环境中的预期相比是如何的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦、

    您的布局看起来非常好。 我可能会在输出电容器接地端附近再放置几个通向接地层的通孔。 我也无法分辨您使用的是哪种电感器、但它看起来像是通孔。 这并非总是必要的、但我建议使用屏蔽式电感器、尤其是当您使用它跨越电路板时。 您还可以通过连接任何类型的电感器来降低噪声、从而使电感器的外部绕组连接到 VCC 而不是开关节点。

    此致、

    克林特