This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:LiFePO4充电电压

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570633/bq24650-lifepo4-charge-voltage

器件型号:BQ24650

BQ24650是否可用于以3.6V 直流电压对单节 LiFePO4电池进行太阳能充电、而不会对其进行过度充电?  我们在远程位置使用单节 LiFePO4电池作为数码摄像机的外部电源。  摄像头由电路板控制、可在野生动物激活 PIR 传感器时实现开/关和快门功能。  我们选择 LiFePO4而不是锂离子电池、以确保安全。

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    欢迎来到 E2E 论坛! 这是一个合理的原因、我本会为此应用选择相同的电池化学成分。

    您可以按照此应用手册修改我们的 LiFePO4电池充电电路。 www.ti.com/.../slua565.pdf

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Steven