This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:省电模式下 Vout 的最大值

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590049/tps63060-maximum-value-of-vout-at-power-save-mode

器件型号:TPS63060

尊敬的所有人:

您能给我讲讲标题吗?

■问题1.

Comp High 的最大值是多少?

您在数据表中说典型值为3.5%。

■问题2

如果我的想法正确、您能告诉我吗?

我的想法...在省电模式下、Vout_error_max = VFB_error_max + FB 电阻器误差+ Comp High_max

* VFB_ERROR_max = 5%(来自电气特性)

我的客户考虑如何实现价值。

我阅读了以下主题、但请详细教我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与我们的 Rnd 团队一起检查此数据、并将返回给您。

    您能否通过私人消息共享最终应用程序和业务机会?

    客户 Vout 精度要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、

    感谢您的支持。 我向您发送了私人消息。
    请回复我、并在离线时就机会进行沟通。

    此致、