This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SND9039A2CBRSKT 应用问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS657095EVM-122, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590555/snd9039a2cbrskt-application-question

主题中讨论的其他器件:USB2ANYLM75AEVMTPS657095EVM-122IPG-UI

大家好、

我是否知道 TI 有用于验证 SND9039A2CBRSKT 的 GUI 工具?

目前、Buck2引脚39无法进行动态转换。 但 BUCK1、BUCK5是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曹刚、您好、

    通用 IPG-UI + USB2ANY 可通过 I2C 在3.3V 时进行通信、如果 USB2ANY 中的 U4被 TPS73525DRBR 取代、则可支持1.8V 电压。 USB2ANY Box 不单独出售、但它存在于各种 EVM 中、因此您可能已经有了一个 EVM。 例如、LM75AEVM 和 TPS657095EVM-122具有一个。

    如果您需要完整的寄存器映射、可以使用基于 LabVIEW 的 GUI、但需要 NDA、可能需要更长时间才能提供。

    您是否已拍摄处理器 I2C 线路的示波器截图、以确保它将命令发送到 PMIC?