This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMPS

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590362/smps

您好!

请澄清以下问题-

1.是否可以从相位和增益图中找到/估计过冲、下冲、稳定时间和振铃次数?

2.在电压模式控制中如何确定斜坡电压的幅度?

谢谢、

Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../loop-estimate-using-transient-response.pdfHello、

    是的、可以将瞬态响应与相位/增益图相关联。

    随附的此应用手册介绍了如何通过查看输出瞬态响应来估算相位/增益。
    请参阅图5。
    因此、您可以根据相位/增益估算瞬态响应是合乎逻辑的。


    对于斜坡电压、您需要尽可能多的斜坡、同时保持在 IC 允许的最大值以下。
    您拥有的斜坡越多、抗噪性越强、抖动就越少、电路也就越安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 EdWalker!