This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:常规配置问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570249/bq76930-general-configuration-question

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ78350

BQ76930是否可用于监控两个并联的5节电池串、而不是一个10节电池串?

我注意到、有一个"VC5B"引脚、其中连接了5个电池的两个功能块、但没有明确说明可以在并行配置中使用这两个块的任何位置。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    10节电池必须串联。  

    在电气规格表中、器件的 VBAT 电源电压(BAT–VC5x)和(VC5x–VSS)必须在所示的范围内为正、而 VI 输入电压 VC5b - VC5x 必须在-0.3V 至3.6V 范围内。

    可使用两个 bq76920器 件来监视2个并行5节电池堆栈、配套的 bq78350无法同时与这两个堆栈进行通信。  您的 MCU 可以与两个器  件通信、它可以使用不同的总线、总线开关单独寻址2个 bq76920、或使用具有不同地址的器件、例如 bq7692003和 bq7692006。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的明确回答。