This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1 /功能安全、IEC61508或 ISO26262

Guru**** 2556160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590112/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1-functional-safety-iec61508-or-iso26262

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

现在、我的客户正在考虑 将 BQ76PL455A-Q1用于其电池组、然后他们可能 会考虑将其电池组满足 IEC61508或 ISO26262标准。 那么、您是否有一些使用 BQ76PL455A-Q1的电池组通过 IEC61508或 ISO26262的示例案例?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Satoshi。

    bq76PL445AQ1安全手册根据 ISO26262规范讨论了 pl455器件。 我们确实要求与客户签订 NDA 以提供此信息... 您是否有当地的 TI 销售代表负责 NDA 事宜? 如果是、请通过电子邮件与我联系:d-wiest@ti.com