This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:加载 PTN78000A 时 IC 损坏

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78000A, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588086/tps61088-ic-is-damaged-when-loaded-with-ptn78000a

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:PTN78000A

您好!

我们构建了一个包含 TPS61088 IC 和 PTN78000A 模块的定制电路。 我的测试设置如下:

TPS61088的输入是来自工作台电源的3.7V、用于将其升压至+12V。 然后、此+12V 输入到 PTN78000A、用于生成-12V 电压。

测试结果:

1、使用工作台电源的+3.7V 输入在无负载的情况下单独测试 TPS61088成功。 然后、我们开始单独添加300、250、200和150欧姆的电阻负载、它在+3.7V 电压为150欧姆时输出所需的电流和电压、而不会出现任何问题。

使用工作台电源的+12V 输入在无负载的情况下单独测试 PTN78000A、消耗的电流为39mA、这是成功的。

3、测试 TPS61088和 PTN78000A 串联(TPS 由 PTN 加载)(如上述测试设置所述)未成功。 工作台电源的电流限制设置为1A、当我们为其通电时、它会立即断开连接、指示电路中存在问题。 我们发现 TPS61088的"SW"引脚全部短接至 GND! 我们进行了4次此测试、怀疑电感器和其他无源器件、遗憾的是在该过程中丢失了4个 IC、但仍然无法确定问题是什么。

** 2017年4月16日添加

我们怀疑 PTN78000A 输入端的220uF 会导致高浪涌电流消耗 TPS61088。 为了测试此假设、我们进行了以下操作:

-已连接新 的 TPS61088 IC。

-已从电路中卸下 PTN 模块

-在不 µF 220 μ F 电容器的情况下测试了 TPS。 TPS µF 器工作正常(它加载了自己的47 μ F 电容器)。

-µF 了与220 μ F 电容器串联的电阻器(22欧姆)、以限制浪涌电流。 TPS 升压器再次烧坏(电感器输入引脚再次短路)。

以下是 TPS61088和 PTN78000A 的原理图:

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我想可能会有一些焊接问题导致出现短缺。

    您是否单独测试了 TPS61088电路?     在将输出连接到负载之前、请确保输出正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据所需的设计规格、使用 TI 软件工具(WEBENCH 设计器)、TPS61088电路工作正常。

    它单独从电源消耗1mA 电流、其输出为12V。

    未发现短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Helen 关注我们的问题。 正如测试结果中第1点提到的、我们单独测试了它、没有问题。 SW 和 GND 之间的短路仅在由 PTN78000A 模块加载而不是任何其他电阻负载时出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请测量 ILIM 引脚到 GND 之间的阻抗、根据原理图、阻抗应为102k。 我想知道它是否与 GND 短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helen、

    我们怀疑 PTN78000A 输入端的220uF 会导致高浪涌电流消耗 TPS61088。 为了测试此假设、我们进行了以下操作:

    -已连接新的 TPS61088 IC。

    -已从电路中卸下 PTN 模块

    -在不 µF 220 μ F 电容器的情况下测试了 TPS。 TPS µF 器工作正常(它加载了自己的47 μ F 电容器)。

    -µF 了与220 μ F 电容器串联的电阻器(22欧姆)、以限制浪涌电流。 TPS 升压器再次烧坏(电感器输入引脚再次短路)。

    你建议什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    您是否测试了电感器电流? 如果在启动时、在输出侧有220uF 电容器时一直发生烧断、则应测试 ILIM 引脚的焊接情况。 如果 ILIM 引脚被很好地焊接、电感器电流将受到 ILIM 值的限制。 如果该引脚焊接不好、启动期间的电流将非常大。

    有一个与 GND 和 ILIM 引脚并联的二极管、如果您可以测试 该二极管、则它连接良好。  如果您无法测试二极管、则应重新焊接 IC。 请参阅下图! 请您向我们分享详细的应用信息吗? 比如什么设备? 音量? 我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ILIM 引脚的焊接经过测试并焊接良好。 使用的 RLIM 值为102K 欧姆。

    使用的电感器为 SRP6540-1R5MCT-ND.电 感

    电感 1.5µH μ A
    容差 ±20%
    额定电流 11A
    电流-饱和 11A
    屏蔽 屏蔽
    直流电阻(DCR) 最大10m Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作台电源的电流限制设置为1A。 由于 PTN78000A 的输入和输出端有大 EL 电容器、请尝试移除输入220uF、将输出220uF 电容器更改为较小的电容器、以检查它是否有帮助。 因为使用大电容负载时、触发电源的电流限制保护更容易。


    或者、您更改了库仑、使电源的电流限制水平更高、例如3A-5A。?


    再请您向我展示电感器的波形吗? 因为如果电源电流受到限制、TPS61088很难损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PTN78000A 输入总线的最低要求是100μF μ F 的非陶瓷电容(建议使用适用于 PTN78000的电容)。

    这个输入电容器被移除并单独测试模块及其来自电源的输入、工作正常。

    测试期间电源电流限制为1.5A。

    上次测试时、我移除了 PTN78000A 并将一个22欧姆的电阻与输入电容220uF 串联、但电源开关断开、发现 TPS61088的 SW 引脚与 GND 短路。

    遗憾的是、我没有 TPS61088的备用电源。

    以下 SW 引脚的波形(电感器到 TPS61088的 SW 引脚)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想检查布局、可以将 PCB 布局发送给我吗? helen-chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Helen、我将布局发送到了上述电子邮件。 请注意、我们没有拆分 PGND 和 AGND。 我不确定这是否会导致 IC 损坏!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 PCB 布局、发现输出电压迹线又长又细。 并且在 PCB 中未找到输出电容 C36。 较长的走线会导致 SW 引脚上的电压尖峰更高。 我注意到 RSW = 845k 欧姆、为什么选择这么高的电阻器、这意味着工作频率非常低、并且导入器很容易饱和、请在您的应用中使用 RSW = 249k、L=1.5uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eng. Helen

    感谢您提供信息。

    我们仍有几个问题:

    1-我们仍然无法确定五  个 TPS61088 IC 出现故障的根本原因。    在其中四个 µF 中、该模块加载了 PTN78000A 模块、两个模块之间分流了47µF μ F 陶瓷电容器和220 μ F 电解电容器。 在第5种  µF 中、除47µF μ F 陶瓷电容器和220 μ F 电解电容器外、我们没有对 TPS61088 IC 负载。 在这种情况下、添加了22欧姆电阻器与电解电容器串联、以限制浪涌电流。

    出现此 IC 故障的最可能原因是什么(大 C LOAD、布局错误、低开关频率、焊料不好? ?)

    2-我们需要+/- 12个稳压器来为具有关断功能的小型(<50mA 电流)供电。 我们的所有 TPS61088 IC 现已烧坏。 您是否建议搜索其他 TI (更稳健)稳压 器、或继续使用 TPS61088进行我们的试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生故障的主要原因是频率低、焊接正常时布局不良。 如果 焊接良好、此 IC 支持大 C 负载应用。 但由于我没有手头上您的电路板、因此您需要自行检查焊料。 与 ILIM 引脚一样、有一个与 Comp、FB、Vout、SS 并联的二极管... 和 PGND。

    因此、请首先根据您的1.5uH 电感器将 RSW 更改为249k、然后将47uF 陶瓷电容器放置在非常靠近 Vout 和 PGND 的位置。 TPS61088数据表中建议的值。