This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:BQ24166与放大器之间的功能和性能相关差异查询;BQ24167。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24166, BQ24167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590314/bq24166-query-for-functional-and-performance-related-differance-beetween-bq24166-bq24167

器件型号:BQ24166
主题中讨论的其他器件: BQ24167

我使用 BQ24167RGET IC 进行电池充电(我们使用2300和4400mAh 容量电池),现在 BQ24167RGET 是 NRND,并替换为“BQ24166–该器件具有类似的功能,但在功能上与比较器件不同。”

我参考数据表并发现,

对于 bq24166、监控两个温度阈值:冷电池阈值(TNTC < 0°C)和热电池阈值
电池阈值(TNTC > 60°C)。 这些温度对应于 VCOLD 和 VHOT 阈值。 是充电
当 VTS < VHOT 或 VTS > VCOLD 时、暂停和计时器被暂停。

对于 bq24167、监控四个温度阈值;冷电池阈值
(TNTC < 0°C)、低温电池阈值(0°C < TNTC < 10°C)、暖电池阈值(45°C < TNTC < 60°C)
和热电池阈值(TNTC > 60°C)。 这些温度对应于 VCOLD、VCOOL、VWARM 和
VHOT 阈值。

bq24166一样、当 VTS < VHOT 或 VTS 时、充电被暂停并且定时器被暂停

> VCOLD。 当 VHOT < VTS < VWARM 时、电池稳压电压比编程电压降低140mV
调节阈值。 当 VCOOL < VTS < VCOLD 时、充电电流会降至编程电流的一半
充电电流。

bq24166中是否有任何其他功能变化

如果我在设计中使用 bq24166、则可能会降低电池充电性能和电池寿命相关问题(如电池尺寸增大)。 等)
我正在寻找您的积极响应,

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikunj、

    唯一的功能差异是您所描述的 TS 功能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,

    感谢您的回复,

    另一个查询正在等待处理。

    是否存在降低电池充电性能和电池寿命相关问题(如电池尺寸增大)的任何可能性。 等)

    "在 BQ24167中、电池充电时间温度 它会调节充电过程,但在 BQ24166中没有任何功能。”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24167使用的 JEITA 标准旨在扩展电池文件。