This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480-Q1:LM26480-Q1的热性能数据

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569828/lm26480-q1-thermal-data-of-lm26480-q1

器件型号:LM26480-Q1

尊敬的支持团队


您能否提供 以下条件的热数据?

◆LM26480-Q1 (仅向后1)


・Vin=3.3V Vout=1.2V Iout=1.4A @℃105 μ A


・Vin=3.3V Vout=1.2V Iout=1.4A @℃25 μ A


此致


永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的支持团队

    很抱歉、没有解释。

    客户希望确认这种情况下的热裕度。

    在这种情况下、您能否提供结点或外壳温度预发布?



    此致

    永川体野郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro-San、


    我使用 EVM 板测量了温度。 VIN=3.3V、Iout=1.4A、Vout=1.2V。

    在+25°C 时、封装顶部温度为+50.9°C

    在+105摄氏度时、封装顶部温度为+131.0摄氏度

    此致、

    Juha