This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Sony/Panasonic NCR18650GA 的 Chemestry ID 是否可用?

Guru**** 2462660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590431/bq34z100-g1-is-a-chemestry-id-for-sony-panasonic-ncr18650ga-available

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ78350

您好!

我使用的是 BQ34Z100和 BQ78350、我想知道是否有一个 ID 可用于以下参考:
Panasonic NCR-18650GA

我在不同化学参考的列表中找不到它、但可能是因为创建了该参考。
如果没有、我如何继续、因为我不使用 Mathcad?
提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    虽然您可能找不到确切的化学 ID、但您仍然可以使用 GPC 计算器找到足够接近您所需电池的化学成分的化学成分。 此计算器将为您提供 Chem_ID 和相应百分比、以指示 ID 与所需电池(Panasonic NCR-18650GA)之间的偏差。 误差越小、匹配就越接近。

    您不需要 MathCAD、只需按照以下链接上有关如何选择 Chem_ID 和使用 GPC 计算器的说明进行操作:

    www.ti.com/.../slva725.pdf
    2 .http://www.ti.com/tool/gpcchem

    希望这对您有所帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nabil、

    我仔细看一下所有这些。

    此致。