This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:TPS563210A VIN 启动上升时间和关断下降时间

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A, TPS563210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566322/tps563210a-tps563210a-vin-startup-rise-time-and-shutdown-fall-time

器件型号:TPS563210A

您好!

我们收到了客户关于 TPS563210A 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-是否有建议的 VIN 启动上升时间和关断下降时间范围?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、
    通常、在 Vin 变为 UVLO 并将 ENABLE 置为有效后、软启动工作、Vout 开始斜升、同时使能或 Vin 变为无效时、Vout 会关断、 因此、这两次电压将影响 Vout 的上升和下降时间、我认为这也取决于系统时序规格。例如 Vout 上升的时间和 Vout 下降的时间...
    BTW、您对这两次客户使用有详细的价值吗? 然后、我可以要求同事根据您的案例进行审核。

    BR、
    裕昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的答复有很长的延迟。
    感谢您的支持。

    您能否提供启动上升时间和关断下降时间范围的测试条件?
    他们需要此规格来认证其标准器件。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然所提出的要点是有效的、但我认为您需要的是输入电压斜升和斜降的最小和最大规格。 据我所知、该参数没有特征化。 不过、我可以提供一些通用指南。 TPS563210可接受相当快的 VIN 上升和下降时间、快于500 μ s。 如果没有适当的保护电路、则不希望"热插拔"或瞬时施加输入电压、以防止瞬态过冲损坏 TPS563210。 至于 VIN 的更长上升时间、我们指出了与应用相关的时间、这取决于您的输出电容、输出电压和 SS 时间。 对于较长的 VIN 斜坡速率、您需要注意两个特定条件。 当上升时间非常慢、接近 UVLO 阈值时、可能会发生 UVLO 电路切换。 应该有足够的内部迟滞、您永远不会看到它、但对于宽松调节的输入电压、理论上是可能的。 更可能的情况是、对于5V 等更高输出电压、VIN 上极慢的上升时间可能不允许输出电压在 SS 时间结束前进入稳压状态。 您可以通过选择适当的 SS 电容器来解决这一问题。 当 VIN 下降到 UVLO 点时、极慢的 VIN 下降也可能导致您的5V 输出电压无法正确调节。