This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM-GUI-SW:BQ76PL455A-Q1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL455EVM-GUI-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590276/bq76pl455evm-gui-sw-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455EVM-GUI-SW
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455EVM

您好!

我使用 BQ76PL455EVM-GUI-SW 评估 BQ76PL455EVM。 我能够在 GUI 中查看所有故障、如(UV、OV 等)。 但我的问题是:

问-如果我在 GUI 中观察到 UV 故障、如何使用 GPIO 在发生故障时将其导通为高电平?

我想使用 GPIO 作为发生故障的输出。

任何人都需要帮助我解决这个问题。

谢谢

Ritul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FAULT 引脚用于标记故障条件而不是 GPIO。
    GUI 或器件中没有用于标记故障条件的 GPIO 设置。

    您为什么要这么做?
    您已经有故障引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Roger。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ76PL455EVM 的示例软件代码显示了用于配置电路板的十六进制代码。
    现在、如果我想连接微控制器 MSP430并对其进行编程。 我可以使用嵌入式 C 配置 BMS EVM 并对其进行编程吗?
    如果是、我可以获取它的示例代码吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rital

    是的、您可以使用 C 对 MCU 进行编程。 通常、我们使用 TMS570或 C2000等器件、因为它们适用于与 bq76PL455类似的应用。 如果您下载示例代码(可在本页找到:www.ti.com/.../toolssoftware ),则会提供可用于 与 PL455通信的示例 API。 请注意、示例代码不是功能演示、仅演示 API。 软件设计参考实际上介绍了该代码。

    如果您使用此 API、则示例代码是使用 TMS570制作的。 如果您将其移植到 MSP430、C2000或其他 MCU 、则需要相应地配置底层 MCU 寄存器。