This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54628:TPS54628 VIN 启动上升时间和关断下降时间

Guru**** 2637855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566321/tps54628-tps54628-vin-startup-rise-time-and-shutdown-fall-time

器件型号:TPS54628

您好!

我们收到了客户关于 TPS54628的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-是否有建议的 VIN 启动上升时间和关断下降时间范围?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、


    如何决定如何配置上升时间。 它与应用程序非常相关。 也就是说、您需要注意一些关键参数。
    了解 TPS54628输出网络上的累积电容、并设计您的软启动上升时间、使您不会达到 TPS54628的电流限制。
    -选择上升时间的另一个重要方面是确保上升时间足够慢、不会在输出网络上导致严重振铃、从而可能损坏连接到该网络的任何设备。
    -查看 TPS54628的输入源也很重要。 如果软启动时间过短、则可能是通过消耗大量电流来馈送 TPS54628的输入电源。 务必查看输入电源限制并设计软启动以符合输入电源能力。

    在最短上升时间配置方面、务必查看连接到 TPS54628输出网络的元件。 理想情况下、您应将上升时间配置为非常快、以避免在此电源轨供电的任何器件在未知的欠压/欠压情况下花费时间。

    所有这些话都说为转换器选择合适的软启动时间是一个整体问题、需要考虑转换器的整个输出网络以及输入源支持启动电流的能力。

    有关 TPS54628输出网络的放电时间的信息。 更改此参数的唯一方法是查看创建的 RC 时间常数、但 TPS54628输出网络上的总输出电容和 TPS54628内部的输出放电电阻器具有500欧姆的典型预设值和电势最大值 或800欧姆。
    关断期间、UV/欠压的类似情况也很重要。 查看连接到 TPS54628输出网络的器件的特性、并确保在使用输出放电功能时、您要考虑器件在进入 UV 和欠压时可能发生的意外操作。

    如果还有其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的答复有很长的延迟。
    感谢您的支持。

    您能否提供启动上升时间范围的测试条件?
    他们需要此规格来认证其标准器件。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然 Ryan 提出的要点是有效的、但我认为您需要的是输入电压斜升和斜降的最小和最大规格。 据我所知、该参数没有特征化。 不过、我可以提供一些通用指南。 TPS54628可接受相当快的 VIN 上升和下降时间、快于500 μ s。 如果没有适当的保护电路、则不希望"热插拔"或瞬时施加输入电压、以防止瞬态过冲损坏 TPS54628。 至于 VIN 的上升时间更长、这取决于应用、正如 Ryan 指出的那样、这将取决于您的输出电容、输出电压和 SS 时间。 对于较长的 VIN 斜坡速率、您需要注意两个特定条件。 当上升时间非常慢、接近 UVLO 阈值时、可能会发生 UVLO 电路切换。 应该有足够的内部迟滞、您永远不会看到它、但对于宽松调节的输入电压、理论上是可能的。 更可能的情况是、对于5V 等更高输出电压、VIN 上极慢的上升时间可能不允许输出电压在 SS 时间结束前进入稳压状态。 您可以通过选择适当的 SS 电容器来解决这一问题。 当 VIN 下降到 UVLO 点时、极慢的 VIN 下降也可能导致您的5V 输出电压无法正确调节。