This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:我们需要高达900W 的更多输出功率:VIN:46V.. 52V;输出电压1V。 42V;输出电流:0.2A 40A 持续电流或跟踪功能高达125Hz。

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5117, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590269/tps40170-we-need-more-output-power-up-to-900w-vin-46v-52v-vout-1v-42v-iout-0-2a-40a-continous-current-or-with-tracking-funktion-up-to-125hz

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM5117LM5116

大家好、我们正在寻找一款全新的可调节降压转换器应用:
输入电压:46V.. 52V; 输出电压1V。 42V;输出电流:0.2A 40A 持续电流、跟踪功能高达125Hz。  

在第一个高达20A 的 Iout 应用中、我们使用了 TPS40170。 它可以工作、但 LDRV 和 HDRV 驱动器不太强、由于 边沿开关过慢、即使在冷却良好的情况下、FET 也会以260kHz 的频率发热。  

这似乎就是结束 为了在功率更好的 FET´s Rdson < 3m Ω 但 Qg =总栅极电荷为300nC 时运行、驱动器将变得很弱。

您的应用 Iout 是否高达40A?

在降压控制器选择页面中、我们可以找到高达20A 的 LM5117器件。 该器件似乎具有更好的 LDRV 和 HDRV 驱动器质量。

您是否对高达40A 的 Iout 和跟踪功能有应用建议?

或者、您是否有任何其他可能适合的器件建议?