This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电池组是否需要执行学习周期才能准确跟踪容量?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570439/bq78350-r1-does-a-pack-need-to-perform-a-learn-cycle-in-order-for-capacity-tracking-to-be-accurate

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我们有一个5s BMS 项目、该项目使用 BQ7692000PWR+BQ78350DBTR-R1。 现在、我们的客户已经完成了黄金学习周期、并生成了黄金.srec 文件、他们有如下问题:

关于生产流程、从浏览有关该芯片组的所有 TI 文档、我仍有一种印象、即在连接电池并对单个电池组数据进行编程后、我们必须执行学习周期才能确保容量跟踪的准确性。 您的团队能否确认这一点?


您能否帮助确认:在使用 golden .srec 文件对汇编包进行编程并进行正确校准后、客户是否仍 需要执行学习周期才能准确进行容量跟踪

非常感谢!

很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴

    黄金映像将包含来自黄金包的 FCC。 新电池组的 FCC 可能会有所不同、但应该接近。 因此、正确的是、需要 FCC 更新周期才能获得最佳精度。 您可以对几个包运行 FCC 更新周期、并查看 FCC 更新的数量、以确定在没有更新周期的情况下发送的包中可能存在多少错误。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    明白了。

    非常感谢!

    很高兴