This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:Diodemode 的 VF 特性。

Guru**** 2867380 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566812/tps25942a-about-vf-characteristic-of-diodemode

器件型号:TPS25942A

您好!

我的客户有疑问。

问:启用 DiodeMode 后、内部二极管的 VF 特性是否有数据?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Watanabe-San、

    我已将此帖子移至负载开关论坛、以便他们的专家可以帮助解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    感谢您的联系。
    我将与团队核实 VF 特征数据的可用性。

    同时、您能告诉我们以下内容吗?
    在二极管模式下、客户的用例是什么、
    终端应用?
    在二极管模式下、客户希望使用的电流电平是多少、时间是多少?

    谢谢
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。
    如有问题、
    我们目前正在与客户进行核实。

    此致、
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    由于客户给了我一个答案、我将进行部署。


    最终应用:直流电机

    用例:当输入电压为<VOUT 时、在前一级对 TPS 61088进行电流限制和保护

    当前级别:
    它处于 TPS25942A 的建议工作范围内
    (kΩ 使用 RLIM = 39 μ s)

    持续时间:始终


    此致、
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    感谢您提供详细信息。
    在二极管模式下、过载电流限制设置为 R (ILIM)电阻器确定的电流限制的50%。 kΩ、对于 RLIM = 39k Ω、它为1.14A。 这是最大负载电流吗? 客户是否希望使用二极管模式来阻断反向电流? 如果是、我建议考虑使用 TPS25942A 真正的反向电流阻断功能。

    谢谢
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的客户有疑问。


    TPS 25942x、
    当电子负载连接到输出端并评估恒定电流时、
    Iout:当二极管模式打开时、IMON 关系不匹配。

    ·当二极管模式关闭时、它几乎与规格匹配。
    ·当二极管模式打开时、

    与二极管模式关闭时相比、增益(IMON)似乎是1/3至1/4。

    请告诉我二极管模式打开时的增益(IMON)规格。

    此致、
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    请向客户说明、该器件的二极管模式特性是为电源冗余系统中的电源多路复用应用提供无缝快速电源转换。 在二极管模式下、阻断 MOSFET 的体二极管承载/传递电流。 因此、在电源切换后、器件会从二极管模式控制回正常模式、以避免热应力(二极管中的功率损耗更大)和器件的长期寿命。
    不建议在长间隔内使用二极管模式特性、因此在二极管模式打开时、我们没有增益(IMON)规格。

    该客户是否要使用二极管模式来阻断反向电流? 如果是、TPS25942A 集成了真正的反向电流阻断功能。 当输出电压比输入电压大10mV 时、该器件会关闭阻断 MOSFET。

    谢谢、此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的快速支持。

    我们通知客户、我们不建议使用二极管模式。

    由于反向电流保护在正常模式下不工作、
    二极管模式。

    有关详细信息、请参阅此处。
    (e2e.ti.com/.../565295)
    我问客户有关 Cin 的问题、但没有回答。

    当客户使用正常模式时、
    我将再次检查 Cin。

    此致、
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    谢谢。 当您从客户处获得更多信息时、请分享。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    您能否分享客户提供的系统级方框图和直流电机控制原理图、以了解/建议在哪些用例下需要反向电流保护?


    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的支持。

    我请求客户电路图、
    客户提供的电路图不可用。

    由于客户这次要求应用具有小电流的反向电流保护、
    我们之所以丢失此器件、是因为它不符合客户的要求。

    尽管它有支持、
    很抱歉、我得到了这样的结果。

    此致、
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    如果客户希望始终在二极管模式下使用。 请推荐智能二极管或理想二极管控制器产品。 它们可能符合它们的要求。

    谢谢
    Rakesh