This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/bq21040:锂聚合物电池充电

Guru**** 2588835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590261/rtos-bq21040-lipo-battery-charging

器件型号:BQ21040

工具/软件:TI-RTOS

充电

Lippo 电池充电指南

  • 仅使用专为锂聚合物/锂电池设计的充电器。 请 勿使用镍氢/ 镍镉/ 磷酸铁锂 电池充电器。  如果充电器可以支持不同的电池类型。 务必在 充电器上选择锂聚合物(Lipo)模式。 否则可能导致火灾、进而可能导致人身伤害和财产损失。
  • 用户应始终在远离易燃材料、液体和表面的开阔区域为电池充电。
  • 切勿为型号内的电池充电。
  • 切勿在低于冰点(0°C、32°F)的温度下为电池充电
  • 切勿为触控温度很高(高于100°F)的电池充电。 在蓄电池冷却之前、请勿处理电池。
  • 用户应始终将充电器设置为正确的电池节数和/或电池标签上列出的电压。
  • 用户应始终将充电器设置为电池标签上列出的安培充电率。

充电器不应设置为以大于1C 的速率(电池容量的一(1)倍,以安时为单位)为电池充电 ,除非制造商的产品文档中指定了另一个 C 速率,或者将该速率预设为特定电池和充电器组合的一部分。 充电开始后、请勿更改充电率。

  • 切勿使电池过度充电超过电池标签上列出的容量。
  • 切勿使电池过度充电超过其额定最大电压(锂聚合物电池为4.2V/节)。
  • 如果两个或多个电池组串联以供使用、则必须选择串联充电。
  • 使用合适且质量上乘的充电器,请勿使用廉价和低质量的充电器,请使用专业锂聚合物充电器为 Gens ace 和 Tattu 电池充电。 充电时、请确保周围环境干净、周围没有杂物。 在没有监控的情况下,不要充电。 建议在充电时使用锂聚合物背包以确保充电安全。 电池充满电时、请及时停止充电。 当电池充满电时、请勿长时间连接充电器和电池。 我们不对 任何个人在陪审团中的财产损失或因不当收费引起的任何类型的事故负责。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主要问题是什么?