This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:bq21040

Guru**** 2567445 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38692-ADJ, BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588220/bq21040-bq21040

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件:LP38692-ADJ

您好!

我已经从 element14订购了 bq21040、并根据数据表中的原理图在试验电路板上设计了 Ichg = 540mA 的电路。 我使用可调节稳压器 lp38692-adj、用于10V-1A 适配器的 Vout=5.5伏。 出于某种原因、电路不提供540mA 电流(已达到最大200mA)。 我已经尝试使用多种型号的4.2伏锂离子电池(完全放电、充电、部分充电)。  有人能不能在这里放些光呢? 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ISET 引脚用于充电电流设置。
    什么是充电器的 VIN 电压、您需要确认适配器的输出能力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kerry、

    我通过一些接线来实际证实了适配器的输出能力(它确实能够提供1A 电流)。 稳压器也看起来工作正常(已将其设置为 Vout=5.5V)。 因此、我尝试使用 TS 引脚解决问题。 悬空(TTDM 模式)时、它能够提供540mA 电流。 但是、当使用10k 固定电阻器(以禁用温度感应)接地时、它最多只能提供360mA 的电流 电池电压为3.6伏。 我缺少什么? 即使使用10k 固定电阻器禁用温度感应、它仍应提供540mA 电流。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    禁用温度感应不应改变电流。 ISET 引脚、TS 引脚、BAT 引脚的电压是多少?  电压测试点必须与 IC 的引脚整齐一致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    我花了一些时间来收集数据。 这是使用 TS 引脚的两种配置、具有不同充电状态的5节电池(相同制造)的数据。 请看一下。  

    Rset = 680 Ω。 它如何不提供800mA 电流?

    TS = 10k (固定)
    VBAT (空载) 输入电压 Viset VTS 输出电压 ISET (安培) LED 状态
    4.03 4.96. 0.29. 0.49. 4.18. 0.16. 打开
    4.04 4.97 0.27. 0.49. 4.18. 0.14. 打开
    3.65 4.88 0.6. 0.49. 3.98 0.32. 关闭
    4.05 4.97 0.24. 0.49. 4.18. 0.32. 打开
    3.86 4.97 0.24. 0.49. 4.02 0.16. 关闭
    TS=悬空
    4.03 4.96. 0.3. 1.86 4.18. 0.16. 打开
    4.07. 4.98 0.22. 1.86 4.18. 0.12 打开
    3.65 4.98 0.93 1.85. 4.17. 0.51. 关闭
    4.06 4.97 0.24. 1.86 4.18. 0.13 打开
    3.87 4.89 0.55 1.85. 4.18. 0.3. 关闭
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 VOUT 过高、如何降低 VOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何设置 Vout?  不在用户控制范围内?

    您是说我应该使用低电压电池吗? 如果是这样、则上表中已有一组电池电量不足的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认3.6VOUT 处的充电电流。

    此外、请更换您的 IC 以确认它是否正确。 最好使用 TI 的 EVM 进行测试。