主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我们已在基于 Qualcomm 处理器的定制板之一中使用了 BQ27421YZFR-G1A 电量监测计。
我们使用 Qualcomm 的 PMIC8916进行充电。
我能够通过处理器读写电量监测计的 I2C 寄存器、我能够从电量监测计获取电压、电流和 SOC 读数。
还能够更改默认配置参数。
我已经使用万用表和读取相关 I2C 寄存器验证了电压和电流读数,但验证 SOC 读数的正确方法是什么?
终止电压也存在问题、我已将其设置为3000mV、但电量监测计在~3600mV 电池电压下报告0% SOC、
请告诉我配置中是否存在已知问题?
如果需要更多信息、请告诉我。
此致、
评估 sanghvi