This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24V 直流输入、3.6至36VDC 可调输出开关电源、数字调节

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5022, TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590407/24vdc-input-adjustable-3-6-to-36vdc-output-switching-power-supply-digital-adjust

主题中讨论的其他器件:LM5175LM5022TPS54061

寻找最简单的电路来实现具有数字可调输出电压的开关稳压器。  输入= 24VDC +/- 5%。  输出= 3.6至36VDC、电流高达80mA、输出电压可由微控制器调节。  如果没有直接方法、则可以使用数字电位计进行调整。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、David。
    要从24V 输入电压获得36V 电压、您必须以某种方式进行升压。
    要从24V 输入电压降至3.6V、您需要降压 LDO 或降压。

    对于一个能够同时执行这两个操作的芯片、请参见 LM5175
    www.ti.com/.../LM5175
    它可以从24V 输入电压降至所需的电压。
    本文档介绍了这一概念。
    www.ti.com/.../slyy106.pdf

    您的80mA 负载不是很重。 但器件可以做到这一点。

    在反馈分压器中的下电阻上使用 DPOT、您可以对其进行调整。
    www.ti.com/.../digital-potentiometers-overview.page

    您可以使用一个转换器升压至36V、然后一直降压至3.6V。
    在本例中、您设计了24Vin - 36Vout 100mA 的升压(Webench)
    LM5022以 Webench 作为首选。

    则可变降压转换器的电压范围为36V 至3.6V。
    TPS54061可用于本节。
    再次使用 DPOT 来控制反馈分压器中的下电阻器。

    对于从36V 降压的 LDO 类型、它会产生大量的热损耗。
    输入电压为36V、输出电压为3.6V、输出电压为32.4V、输出电流为80mA 时、LDO 中耗散的功率为2.6W。

    但愿这对您有所帮助。