This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 什么是 OCV?

Guru**** 2552290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570445/what-is-ocv

大家好!

我是学生、不熟悉电池管理系统。 我对控制理论很感兴趣、因此、我选择 BMS 来使我的毕业典礼发挥作用。 我找到了 Dr.Gregory L.Plett 的演讲开始。

遗憾的是、我真的无法理解我在互联网上的问题并找到了答案:充电状态和开路电压这两个重要参数之间的关系是什么。 我只知道 SoC 是 电池中锂的浓度估算值、OCV 是电池提供的最大电压、这发生在零电流时。

Dr.Gregory L.Plett 在他的讲座中给出了 MATLAB 代码、他在讲座中针对特定充电状态和温度点计算了完全休息的开路电压。 他是什么意思? 内插? 如果为 true、这两个参数之间有何关联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、

    SoC 的最佳拟合模型是一个值得辩论的问题。 在核心方面、SoC 是整个电池容量范围内的剩余容量。 但是、该模型基于用于计算它的算法中使用的电池参数。

    在 TI、我们使用多种不同的模型来估算电池的 SoC、它们是 OCV、温度、阻抗、化学成分和其他参数的函数。

    Plett 博士很可能拥有自己的 SoC 和 OCV 建模算法、您曾提到过该算法。 但是,我们没有关于他的执行情况的进一步资料。 您可能需要联系他以获取有关其 SoC 算法的信息。

    以下指向 Battery University 站点的链接可以更好地解释有关 SoC 测量技术的详细信息。

    batteryuniversity.com/.../how_to_measure_state_of_charge

    本 TI 应用手册还更详细地介绍了使用电量监测计在电池上执行的学习周期。
    www.ti.com/.../slua597.pdf

    希望这对您有所帮助!
    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答!
    我将检查建议的链接。