This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:我的电池已湿、无法平衡。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586880/bq27510-i-have-a-battery-that-got-wet-and-wont-balance

器件型号:BQ27510

 我的电池湿了、无法平衡。 想知道是否有任何保存方法。  我的 RC 前面有一个盐水脚坑、 其中有一个全新的3节电池。 它一直在行驶、直到我损坏转向器件。 几天后、当我有机会对损坏进行调整时、我无法将其缩小到电池范围。 当我尝试给电池充电时、电池电压太低、我的充电器不想用它做任何事情。 我使用镍氢电池设置大约2分钟来升高电压(我之前已为朋友成功完成了这项工作)。 然后、我让它平衡充电几个小时。 电池单元的电压为3.78 3.8和4.2、我无法使其保持平衡。 低电平电池不会升高。 我的充电器是 Hyperion 0606i。 请提供任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池可能已损坏、我建议您停止使用并获取新电池。
    谢谢
    Onyx