This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:TPS24750最大工作输入电压

Guru**** 2528020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566484/tps24750-tps24750-maximum-operating-input-voltage

器件型号:TPS24750
主题中讨论的其他器件: TPS25910

您好、先生、

我想为 TPS24750提供20V 输入电压、它是否合适? 我已检查数据表的绝对最大额定值为30V、但建议的最大工作电压为18V。

以下是应用条件:

输入:20V/5A

其他要求:OVP 保护、反向电流保护。

我已经检查了一些电子保险丝产品、但似乎没有合适的器件可以满足此要求、或者您对此应用有任何其他建议?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将把这个话题转到适当的论坛,以便我们的一位工程师能够尽快回答您的问题:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持!

    您能否告诉我您的最终应用以建议合适的器件。
    20V 是系统中的稳态工作电压吗? 如果是瞬态电压、间隔是多少?

    反向电流保护要求。 当器件启用或处于禁用状态时、是否需要此保护?

    谢谢、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    它适用于对接、用于20V 直流输入、容差为5%、因此最小值到最大值为19V~21V。
    我想知道 TPS24750/1是否合适? 因为绝对最大额定值为30V。

    对于反向电流保护、我认为禁用状态是可以的。
    那么、TPS24750/1反向保护是启用还是处于禁用状态?

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供相关信息。
    TPS24750的建议工作电压为18V。

    我建议查看可支持20V 电压的 TPS25910器件。 有关反向电流阻断实现、请参阅数据表中的图10、如果您有任何疑问、请告知我。

    谢谢、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的建议、我认为它适合我的客户要求。
    但 OI 还有另一个问题、TPS25910没有 OVP 保护功能、如果输入电压提供25V 电压、它将保持导通、对吧?

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    是的、TPS25910没有 OVP 保护。
    如果过压情况本质上是瞬态的、请考虑在输入端使用 TVS 二极管来满足要求。

    谢谢、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    关于此主题:
    - TPS24750/1将用作电子保险丝(10A、12V 工作电压、如 EVM 中所示)、但输入电压将通过标准5.5mm 直流电源插孔由12V 电池供电。 输入电压的阈值为8.4V 和14V。
    由于许多笔记本电脑都具有带相同5.5mm DC 连接器的19V 电源适配器、因此一定要将笔记本电脑适配器连接到设备。 是否有任何选项可用于保护 TPS24750/1器件免受19V 电压的影响?

    我曾考虑过:
    -将15V 齐纳二极管连接到引脚 VCC (引脚29)和串联的1k?
    - TPS24750/1 GND 和系统 GND 之间的4.7V 齐纳二极管?
    -...

    BR、
    Josko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、大家好、

    没有令人信服的可靠选项可将输入电压范围扩展至超过建议的最大工作电压18V。

    TPS24750/1 GND 和系统接地之间的齐纳二极管应在稳定状态下工作。 唯一的问题是在输入电压切换期间、有可能超过绝对最大值 如果齐纳稳压器稳定时间小于输入电压的上升时间、则器件的额定电压。 需要在系统级进行进一步测试以进行确认。

    此致、
    Rakesh