This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690-Q1:TPS92690-Q1

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590452/tps92690-q1-tps92690-q1

器件型号:TPS92690-Q1

尊敬的先生:

您是否有数据表图19中的 OVP 电路设计示例? 请说明如何为 CUK 转换器设计 OVP 电路。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    Rov1设置流经 Q2的电流、即 I =(|Vout|-VBE (Q2))/Rov1。

    您调整 Rov2的大小、以便当流经 Q2的电流足够高(在您所需的 OVP 点)时、其电压将下降到低于 Q3的 VBE (相对于 GND)、并将 Q3关闭。 这会将 OVP 引脚上拉至 VREF、并达到 OVP 阈值并停止开关。 然后、当 OVP 降至1.24V 以下时、开关恢复、该周期将持续到 OVP 条件(通常为开路)消失为止。

    我希望这是清楚的,并回答你的问题。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您可以在网上参阅 Cuk 参考设计。 您只需调整 Rov2、使其在您选择的电压下关闭。

    此致、

    克林特