This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂电池充电/放电管理

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590259/li-battery-charge-discharge-management

您好!

现在、我设计 充电/放电电路、总线电压为5V/DC/DC 模块。

当存在外部电源时,总线5V 为锂电池充电,其最大电流为100mA,  

如果外部电压丢失,我的 MCU 将发送一个信号通知 IC,即锂电池开始放电并同时保持5V 总线电压 。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好、

    我不确定你的问题是什么。 请您澄清一下吗?

    您是否正在寻找符合这些要求的设计帮助、或者您在使用 TI 器件时遇到了困难?

    此致、
    Joel H