This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bq34z100-G1 TrueFCC &TrueRC 跳转,然后 SOC 快速下降

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590005/bq34z100-g1-bq34z100-g1-truefcc-truerc-jump-then-soc-drop-quickly

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVM

你(们)好

我已完成学习周期、更新状态自动变为06。 然后、我使用电流@1C 进行放电。 TrueRC 和 TrueFCC 跳转异常。

当 SOC=83%时、TrueRC 和 True FCC 突然从4864mah 跳到。 然后   、TrueRC 和 TrueFCC 缓慢恢复正常、直到 SOC=54%。 但是、SOC 从83%平滑降至54%。

我已经测试过很多次,SOC/TrueFCC 总是以大约70%~80%的速度跳转。 为什么?  原因是什么?

谢谢!   e2e.ti.com/.../log_2D00_data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否在测试电池的化学 ID 时上传日志数据?
    在您执行学习周期时还记录数据?
    我手上有一个电池和一个 bq34z100evm、您能不能共享您的 srec 文件、我会将您的 srec 文件编程到我的 EVM 中、看看会发生什么错误。