This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LiFePo4的保护 IC。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ76200, BQ78350-R1, BQ40Z50, BQ76920, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569850/protection-ics-for-lifepo4

主题中讨论的其他器件:BQ76925BQ76200BQ78350-R1BQ40Z50BQ76920BQ4050

尊敬的所有人:


我正在寻找独立的 IC 或芯片、以使用 LiFeP04电池制作锂离子电池组 、并提供以下保护。

1)过充电电压保护。

2)过放电压 保护。

3)过充电放电流保护。

4) 4)内部电池平衡。

5)皮肤保护。

6)短路保护。

4) 4) 2至5节串联电池中没有电池连接。


请建议单独解决问题(我不打算将微控制器与此搭配使用)。

等待您的快速回复。


此致、

Sachin Ghorse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、
    如您在另一篇文章中所述、bq4050或 bq40z50可在单个 IC 中支持2-4节电池。 对于5节电池、具有 bq78350-R1电量监测计或 MCU 和 bq76200等高侧驱动器的 bq76920监控器是一个解决方案。 如果您想在 MCU 中实现更多保护功能、bq76925可用作5节电池解决方案的监控器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WM 5295:

    感谢您的回复...

    我查看了您发送的数据表。

    我正在寻找用于保护 LiFePo4电池的专用 IC。 所有建议的 IC 都与微控制器或监测计一起使用。

     日本 Seiko 提供了这种解决方案(SII 8254AA、8205A)。

    此致、

    Sachin