This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:低温

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590433/bq24725a-low-temperature

器件型号:BQ24725A

您好!

在低温( 0°C 至-10°C 之间)下尝试为电池充电时、我会遇到一些问题- PbSLA、锂离子或磷酸铁锂电池

数据表建议在0°C < Tj < 125°C 的条件下运行

这是否意味着 bq24725A 无法在0°C 以下运行(在 fs=750kHz 时驱动 N-MOSFET)?

感谢你的帮助。

此致。

Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未对低于0C 的运行进行特性描述、因此我们不保证低于0C 的运行。 对于锂离子电池、通常不建议将电池充电至低于0C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zou 先生、
    感谢您的回答。 我将使用冰箱中的充电器进行测试(!) 在室温下、电池外部。
    此致。
    M. Imbert